将值保持一段特定的时间

使用 Enter 键握手以将数据源值保存一段指定的时间。对于该方法,为 Enter 连接分配标签并指定
Enter
键的保存时间。
Enter
键控制延迟是可选的。
要设置 Enter 键握手以将值连接的值保存一段特定的时间
  1. 在
    计时
    选项卡中,指定
    Enter
    键的保存时间,并且可以选择指定
    Enter
    键的控制延迟。
  2. 在
    连接
    选项卡中,为 Enter 连接分配标签。建议指定开关量标签。
此类握手的工作方式
  • 当用户按
    Enter
    键时,将把值发送到值连接。
  • 如果指定了
    Enter
    键控制延迟时间,则延迟计时器开始计时。当达到时间值时,Enter 连接会设置为 1。如果没有为
    Enter
    键控制延迟指定时间,则会在用户按下
    Enter
    键后立即将 Enter 连接设置为 1。
    只要将 Enter 连接设置为 1,用户便无法向值连接发送新值。
  • 当 Enter 连接设置为 1 时,
    Enter
    键保存时间计时器开始计时。当时间到期后,Enter 连接会复位为 0,并且可以向值连接发送新值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal