“新建/打开 Machine Edition 应用”对话框中的选项

下表显示了
新建/打开 Machine Edition 应用
对话框中的选项。
选项
描述
应用程序名称
应用名称:
  • 在应用中必须是唯一的
  • 只能以字母数字字符开头
  • 可包含字母数字字符和下划线
  • 最长 32 个字符
描述
描述长度最多为 255 个字符。
语言
选择应用程序的语言。所选语言必须是应用的默认语言。
分辨率
分辨率
列表包含的选项与
工程设置
对话框中
工程窗口大小
列表相同,另外还包含
自定义大小
选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal