关于全局连接

全局连接是应用于整个运行时应用程序的连接。全局连接允许数据源在运行时控制应用程序或与其进行交互。
全局连接用于:
  • 使用运行时终端的日期和时间更新数据源的日期和时间。
  • 使用数据源的日期和时间更新运行时终端的日期和时间。
  • 通知数据源当前画面编号。
  • 打印画面时通知数据源。
  • 远程(从数据源)更改运行时终端上的画面。
  • 关闭“位于顶层”画面
  • 将参数文件或参数列表应用于已更改画面中的标签占位符。
  • 从数据源打印当前画面。
  • 当标签或表达式结果更改时,从数据源最多运行五个宏。
  • 设置 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端上的背光强度。
  • 监控运行时内存的使用情况以排除故障。
可以选择使用每个全局连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal