打开应用程序

启动
FactoryTalk View Studio
后或
FactoryTalk View Studio
已打开时打开应用程序。
当打开
FactoryTalk View ME
应用程序文件时,会将其转换成当前版本的
FactoryTalk View
。应用程序一旦转换,就不能在早期版本的
FactoryTalk View Studio
中打开了。不过,用户依然可以使用当前版本的
FactoryTalk View Studio
创建之前版本的 ME Station 运行时应用程序文件。
如果应用程序是在早期版本
FactoryTalk View ME
中创建的,当在当前版本
FactoryTalk View Studio
中打开应用程序时,确保应用程序的 IP 地址不以 0 开头。
FactoryTalk Linx
会将开头的 0 解析为八进制数字。例如,IP 地址 131.200.13.111 是有效的,而 131.200.013.111 则是无效的。打开应用程序前,需删除 IP 地址前的零,从而在笔记本中编辑应用程序的 Nodes.csv 文件。
要在
FactoryTalk View Studio
中打开一个应用程序,登录的用户必须具有保存 HMI 应用子文件夹的读/写访问权。如果分配给
FactoryTalk View Studio
用户的安全性角色是 Power Users,这些用户可能没有写入访问权。
要打开应用程序
  1. 如果
    FactoryTalk View Studio
    未启动,请启动
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 如果
    FactoryTalk View Studio
    启动,从
    文件
    菜单中,选择
    打开应用程序
    或单击
    打开应用程序工具
    Open Application tool。如果某个应用程序已打开,
    FactoryTalk View Studio
    将询问您是否关闭当前打开的应用程序。单击
    是
    。
  3. 在
    现有
    选项卡中,选择要打开的应用程序。
    系统会显示上次打开应用程序时使用的分辨率和版本。
  4. 如果应用程序具有多种语言,选择启动应用程序时使用的语言。
  5. 单击
    打开
    。
小贴士:
要同时打开两个应用,例如在应用间复制图像和图形对象,请启动两个
FactoryTalk View Studio
实例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal