多版本支持

您可以使用当前发行的
FactoryTalk View Studio
创建 ME 运行时应用文件 (*.mer),该文件将运行在之前版本的 ME Station 中。这些选项在
创建运行时应用
对话框中可用。
打开应用程序
打开应用程序(由之前版本的
FactoryTalk View Studio
或 RSView Studio 创建的应用程序)将使应用程序转换为当前
FactoryTalk View Studio
版本。应用一旦转换后,就不能在
FactoryTalk View Studio
或 RSView Studio 早期版本中打开。然而,仍然可以选择创建运行在之前版本的 ME Station 的运行时应用程序文件。
导入应用程序
当导入早期版本应用程序文件时,
FactoryTalk View
将创建当前版本
FactoryTalk View
的一个应用程序副本。早期版本将不会修改。
对于使用当前运行版本以上创建的应用,用户无法将其导入
FactoryTalk View Studio
。
小贴士:
当创建早期版本运行时文件时,当前版本的
FactoryTalk View Studio
的测试运行行为将不同于在目标发行版上的实际运行时行为。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal