在开发过程中测试应用程序

可以在创建运行时应用程序之前测试应用程序。
要在开发过程中测试应用程序
  • 打开应用程序,从
    应用程序
    菜单中选择
    测试应用程序
    ,或单击工具栏上的
    测试应用程序
    图标。
FactoryTalk View ME Station 仿真器将在开发计算机上打开,并运行应用程序。在开发计算机上使用运行时系统具有两小时的限制。
小贴士:
要测试单个图形画面,请打开图形画面,从
视图
菜单中选择
测试画面
。将激活画面中的对象并将其连接到分配给这些对象的标签。在此模式下,仅连接到画面的标签起作用,其他画面的链接、报警或其他功能将无效。
如果您已设置本地消息和图形对象使用多种语言,测试模式下将以应用的当前语言显示消息和对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal