搜索
FactoryTalk View ME 帮助
配置模式
FactoryTalk View ME Station
对话框是第一个弹出的对话框:
FactoryTalk View ME Station
启动时
在终端的“配置模式”下
创建一个 Machine Edition 应用
在终端启动时转到配置模式
当应用运行时,在终端上转到配置模式
在 MobileView 终端或个人计算机上通过 Windows“启动”文件夹自动启动 FactoryTalk View ME Station
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal