导入和转换应用程序

可以将以下应用程序文件导入
FactoryTalk View Studio
并使用 Machine Edition 导入向导将其转换为当前版本的
FactoryTalk View ME
应用程序文件:
  • RSView®
    Machine Edition 应用程序 (.med)
  • FactoryTalk View ME
    应用程序 (.med)
导入应用时:
  • 如果应用程序包含任何直接驱动器节点,则“导入向导”将为其找到的每个直接驱动程序节点创建一个 RSLinx 主题。然后会将所有主题转换为设备快捷方式,以使用 FactoryTalk Linx 运行。必须安装 RSLinx Classic 和 FactoryTalk Linx,才能完成转换。
  • 如果应用包含报警块标签,则转换过程会为导入的每个块标签创建直接引用。通过附加修饰符“L”,根据原始块标签名称和地址进行直接引用。“L”修饰符后接要读取的元素数量。元素数量是通过将为块标签定义的位数除以每个地址元素中的位数(假设为 16 位字)得出的。例如,如果原始块标签使用地址 N7:0 定义了 47 位,则会转换为作为 N7:0,L3 直接引用。
  • 如果应用是通过版本较早的
    FactoryTalk View
    创建的,
    FactoryTalk View
    将为当前版本创建应用副本,并且不会改变较早版本。
  • PanelView Plus 7 Standard
    应用将转换为
    PanelView Plus 7 Performance
    或自定义大小的应用,应用限制将被移除。如果要获得
    PanelView Plus 7 Standard
    应用程序,请在导入应用程序后在
    工程设置
    对话框中指定工程窗口的大小。
  • Compact Machine Edition 应用程序将转换为常规的非紧凑型应用程序,且应用程序限制将被移除。如果要获得
    PanelView Plus 6 Compact
    应用程序,请在导入应用程序后在
    工程设置
    对话框中指定工程窗口的大小。
用户可以使用当前版本的应用程序文件在
FactoryTalk View Studio
中创建先前版本的运行时文件。
有关不同版本的
FactoryTalk View
所支持功能的信息,请参见《
FactoryTalk View ME
用户指南》
中的“附录 G”。
无法导入使用版本高于当前运行的
FactoryTalk View Studio
创建的应用。例如,如果当前运行版本 7.0,则不能导入使用版本 8.0 创建的应用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal