FactoryTalk View 应用程序管理器

如何打开应用程序管理器?
使用以下方法之一:
  • 在 Windows 的
    开始
    菜单中,选择
    所有程序 > Rockwell Software >
    FactoryTalk View
    ME 应用程序管理器
    。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    工具
    菜单中,选择
    应用程序管理器
    。
使用
FactoryTalk View
ME 应用程序管理器对
FactoryTalk View ME
应用程序执行操作。
使用此工具可以:
  • 复制应用程序
  • 删除应用程序
  • 备份应用程序
  • 重命名应用程序
  • 还原之前备份的工程或应用程序
    小贴士:
    必须使用
    FactoryTalk View
    ME 应用程序管理器来执行这些操作。尝试使用其他方式可能会产生意外的结果。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal