FactoryTalk Linx OPC UA Connector 帮助

FactoryTalk®
Linx OPC UA Connector 充当一个或多个开放平台通信统一架构(Open Platform Communications Unified Architecture,OPC UA)服务器与
FactoryTalk
应用程序之间的代理,提供 OPC UA 数据作为标签。
每个 OPC UA 服务器上都定义了端点,以便能够向 OPC UA Connector 提供其数据。服务器端点可指定服务器实例、通信端口和传输协议。端点以格式为
opc.tcp://hostname
或
opc
.
ip:port/Endpoint/Name
的统一记录定位器 (Universal Record Locator, URL) 路径进行标识。
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 会聚合数据并将标签值传递给
FactoryTalk
应用程序。一个 OPC UA 服务器可由多个 OPC UA Connector 读取。同样,多个 OPC UA 服务器也可由单个 OPC UA Connector 读取。
FactoryTalk
应用程序、
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 和 OPC UA 服务器可以部署在同一台计算机、不同计算机或者多台计算机的组合上。但是,每台计算机上只能运行一个
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal