用户界面

  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,展开应用程序或区域,右键单击 OPC UA Connector,然后选择
    属性
    。
使用
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
对话框添加或编辑
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector,或者添加、编辑或移除
OPC
UA 服务器。
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
对话框包含以下选项卡:
  • 连接器设置
  • 冗余
  • OPC UA 服务器
  • 证书管理
  • 实时诊断
  • FactoryTalk
    Diagnostic 记录
  • 关于
小贴士:
新功能受
FactoryTalk Services Platform
版本 6.10.00 及更高版本中的
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 支持,但无法由运行
FactoryTalk Services Platform
版本 3.00.00 的计算机配置或使用。要使用这些功能,请将用于托管或配置
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 的所有计算机上的
FactoryTalk Services Platform
更新为版本 6.10.00 或更高版本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal