使用注意事项

FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 对
OPC
UA 服务器的支持具有如下注意事项:
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 可添加至
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory 中的应用程序或区域。
  • 单个 OPC UA Connector 最多可连接 20 个
    OPC
    UA 服务器。要使用多于 20 个 OPC UA 服务器,或将系统资源负载分散到多台主机,需将多个
    OPC
    UA Connector 添加到
    FactoryTalk
    应用程序。
  • OPC UA Connector 和 OPC UA 服务器必须通过 IPv4 网络进行通信。不支持 IPv6 连接。
  • OPC UA 服务器必须使用
    opc.tcp://
    协议进行通信。不支持
    http://
    和
    https://
    等其他协议。
  • OPC UA 服务器必须支持具有轮询速率的订阅,以读取标签。不支持读取请求。
  • 对可以合并到单个订阅中的条目数量施加限制的 OPC UA 服务器可能无法按预期工作。以相同速率监视的所有条目都将添加到同一订阅中。如果一个订阅中的条目数超出 OPC UA 服务器的限制,订阅中的条目可能失效。
  • 如果已建立的订阅断开连接,订阅将保留,如果通信在 10 分钟内恢复,则订阅可以重新连接。如果断开连接的状态持续 10 分钟以上,则将提交新的连接请求,以便客户端建立连接。
  • 建立初始 OPC UA 服务器连接或刷新标签名称后,经过一定的延迟,所有服务器标签才会出现在
    FactoryTalk
    标签浏览器中。延迟时长取决于 OPC UA 服务器规范、网络规范和提供给 OPC UA Connector 的标签数据模型。
    要确定标签名称是否上传完毕,请监视 OPC UA 服务器的预定义诊断条目
    @OPC_NamespaceCacheUploadCompleteStatus
    。
    要确定标签名称上传期间是否发生错误,请查看
    FactoryTalk Diagnostic 记录
    。
  • 与使用本地范围相比,OPC UA Connector 在使用网络范围时的命名空间处理和浏览性能更出色。
  • 不支持包含正斜线 (/) 的服务器名称、文件夹名称或节点 ID 名称。
  • FactoryTalk OPC UA Connector 需要目标工作站(托管 OPC UA 服务器)的 TCP 端口保持打开和可访问状态。查看 OPC UA 服务器的配置,并确保所有 TCP 端口已开启并可用于通信。 可能需要修改工作站的操作系统和防火墙。 有关更多信息,请参见知识库文档 ID: IN40928 - 关于防止或减轻对 Rockwell Automation 软件产品影响的安全软件注意事项。
  • FactoryTalk Services Platform
    版本 6.10.00 支持的
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 新功能无法由运行
    FactoryTalk Services Platform
    3.00.00 或更早版本的计算机进行配置或使用。 要使用这些功能,请将所有托管
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 的计算机上的
    FactoryTalk Services Platform
    更新到版本 6.10.00 或更高版本。
  • 要使用
    FactoryTalk Linx
    OPC UA 服务器的冗余功能,请使用
    FactoryTalk Services Platform
    版本 6.20.00 或更高版本。
  • 来自 OPC UA 服务器(通过 OPC UA Connector 发送)的数据可能不会更新,即使 OPC UA 服务器发送了新值也是如此。OPC UA Connector 会评估随数据值提供的时间戳,以防止传送早于先前值的数据。 如果 OPC UA 服务器所发送值的时间戳早于先前的值,OPC UA Connector 将忽略该值,这表示 OPC UA 服务器或设备可能存在问题。 首次在
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 版本 6.20.00 中发现。
  • 当变量节点的数据类型定义为结构 (NodeId: i=22) 时,
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 将其标识为文件夹而非数据条目。如果进行命名空间分析,则所有此类标签都将被标识为“不支持文件夹(原始的‘结构’类型 (i=22))”。
  • OPC UA 服务器可以定义结构,以将结构值同时以编码数据(包含所有字段)和各个字段的单独值的形式发送。
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 可以读取这两种类型的值,但它不能将值写入编码数据中的字段。如果以编码数据的形式访问值,则为只读值,在编码数据中表示结构字段的标签会显示在 FactoryTalk 软件中且每个结构层级之间都使用句点 (".") 分隔。如果以单独字段的形式访问结构值,
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 可以将值写入字段中,表示结构字段的标签会显示在 FactoryTalk 软件中且每个结构层级之间都使用斜杠 ("\") 分隔。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal