添加 FactoryTalk Linx OPC UA Connector

添加
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 以向单个
FactoryTalk
应用程序提供一个或多个
OPC
UA 服务器
中的数据。
FactoryTalk Linx
只能将
OPC
UA Connector 添加到
FactoryTalk
Network Directory 中的应用程序或区域。
前提
添加
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 写入
  • 通用 > 读取
要添加
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击应用程序或区域,然后选择
    添加新服务器 >
    OPC
    UA 服务器 (FactoryTalk Linx OPC UA Connector)
    。
  2. 在
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    中,输入
    连接器设置
    。
    • 名称:
      为该连接器输入唯一名称。连接器名称显示在
      FactoryTalk
      应用程序树中,包含在该连接器提供的所有标签的完整标签路径内。
    • 托管
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector 的计算机:
      键入主机名、IP 地址或完全限定域名,或者选择浏览以选择远程主机计算机。远程主机计算机中必须安装
      FactoryTalk Services Platform
      。远程主机计算机和客户端计算机必须配置为使用同一个
      FactoryTalk Services Platform
      Network Directory 主机
      。
  3. 在
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector
    中,选择
    OPC UA 服务器
    。
  4. 在
    OPC UA 服务器
    中,输入
    OPC
    UA 服务器设置:
    • 名称:
      为
      OPC
      UA 服务器输入唯一名称。服务器名称显示在
      FactoryTalk
      应用程序树中,包含在该服务器提供的所有标签的完整标签路径内。
    • (可选)
      描述:
      输入
      OPC
      UA 服务器的描述。
    • 端点 URL:
      输入完整网络路径或 IP 地址,或者选择浏览以选择
      OPC
      UA 服务器。路径必须采用
      opc.tcp://hostname_or_ip:port/Path/To/Server
      格式,其中
      hostname_or_ip
      、
      port
      和
      /Path/To/Server
      将被替换为
      OPC
      UA 服务器设置。
      OPC
      UA 服务器的防火墙必须允许选定端口的传入连接,以使连接成功。
  5. (可选)对通过此
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 向
    FactoryTalk
    应用程序提供标签的每个
    OPC
    UA 服务器,重复执行步骤 4。
  6. 完成后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal