示例:与 KEPServer Enterprise 通信

要在 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 和 KEPServer Enterprise 之间建立通信,请在这两个应用程序中配置相关设置。

与 KEPServer Enterprise 通信

  1. 配置 KEPServer Enterprise 项目的 OPC UA 设置。
    1. 从通知区域中,右键单击
      KEPServerEnterprise
      ,然后选择
      配置
      。
      opcuac_kepserver_config
    2. 在
      [已连接到运行时] - KEPServerEnterprise 6 配置
      中,选择
      文件
      打开
      以浏览到 KEPServer Enterprise 项目。
      opcuac_kepserver_file_open
    3. 右键单击
      项目
      ,然后选择
      属性
      。
      opcuac_kepserver_project
    4. 在
      属性编辑器
      中,选择
      OPC UA
      。
      opcuac_kepserver_opcua
    5. 配置
      允许匿名登录
      :
      • 最初配置为验证 OPC UA 客户端-服务器连接时,设置为
        是
        。
      • 设置为
        否
        ,可再设置一个安全层。
      小贴士:
      • 设置为
        是
        时,不需要用户名和密码即可建立连接。
      • 设置为
        否
        时,用户无法在
        用户管理器
        中以默认用户身份登录。用户可以用管理员身份登录(前提是安装期间设置了密码)。使用
        用户管理器
        为管理员设置密码,或创建用户并设置所有用户权限。
        要打开
        “用户管理器”
        ,请在通知区域中右键单击
        “KEPServer Enterprise”
        ,然后选择
        “设置”
        用户管理器
        。
        有关更多信息,请参见
        KEPServer Enterprise 帮助
        中的“设置 - 用户管理器”。
  2. 在 KEPServer Enterprise 中配置 OPC UA 端点。
    1. 从通知区域中,右键单击
      KEPServerEnterprise
      ,然后选择
      OPC UA 配置
      。
      opcuac_kepserver_opcuaconfig
    2. 在
      OPC UA 配置管理器
      中,选择
      服务器端点
      。
    3. 选择 URL
      opc.tcp://127.0.0.1:49370
      ,然后清除
      已启用
      复选框。
      opcuac_kepserver_url
    4. 选择 URL
      opc.tcp://
      <ComputerName>
      :49370
      ,然后选中
      “已启用”
      复选框。
      小贴士: 建议您复制 URL 并将其粘贴到 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 中。
    5. 选择
      编辑
      。
    6. 在
      端点定义
      中,验证 OPC UA 客户端支持的安全策略。
      opcuac_kepserver_securitypolicy
    7. 选择
      确定
      。
  3. 在 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 中配置 KEPServer Enterprise 端点。
    1. 在 中,选择
      OPC UA 服务器
      。
    2. 在
      “端点 URL”
      中,输入
      opc.tcp://
      <Computer Name>
      :49370
      ,这与 KEPServer Enterprise 中启用的 URL 相同。
      opcuac_kepserver_endpoint
    3. (可选)如果
      “允许匿名登录”
      在 KEPServer Enterprise 中设置为
      否
      ,则在
      OPC UA 服务器
      中输入用户名和密码。
      opcuac_kepserver_password
    4. 选择
      应用
      。
    5. 在
      端点 URL
      中,验证 OPC UA 连接状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal