查看实时诊断

FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 以两种形式提供实时诊断信息:
  • 特定 OPC UA 服务器的诊断
  • 添加到 OPC UA Connector 的所有 OPC UA 服务器的诊断
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 界面中仅包含一小部分诊断值。更详细的实时诊断以 预定义诊断条目 的形式提供。

查看特定 OPC UA 服务器的实时诊断信息

  1. 在 中,选择
    OPC UA 服务器
    。
  2. 在
    OPC UA 服务器
    的
    属性
    中,向下滚动,直到出现
    诊断值
    。
  3. (可选)如果
    诊断值
    处于折叠状态,则展开该值。

查看所有 OPC UA 服务器的实时诊断汇总

  • 在 中,选择
    实时诊断
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal