支持的数据结构

OPC UA 服务器可包含各种数据结构。
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 可以支持多种(但不是全部)OPC UA 结构。与 OPC UA 服务器建立连接时,OPC UA Connector 从 OPC UA 服务器读取命名空间,以确定可访问的数据。OPC UA Connector 会将有关受支持数据的信息填充到
FactoryTalk Directory
,以便其他 FactoryTalk 软件浏览 OPC UA 服务器的命名空间。OPC UA Connector 将排除不支持的数据。可以通过
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 用户界面中的端点配置界面启动命名空间分析报告,以确定数据条目不受支持的原因。OPC UA Connector 还会为每个已配置的 OPC UA 服务器生成预定义状态和诊断数据条目,以帮助监控和诊断系统操作。OPC UA Connector 支持在需要高可用性的系统中操作冗余功能,并且包括预定义的冗余诊断条目,支持标签限定符扩展,以指定由冗余对中的哪个服务器来传送数据以及用于切换活动服务器的命令。
FactoryTalk Linx
OPC
Connector 支持以下数据结构:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal