配置远程 I/O (RIO)

使用以下步骤配置远程 I/O (RIO) 扫描器。步骤的概述如下。
要配置远程 I/O 扫描器
  1. 右键单击
    RIO 扫描器,然后单击
    添加机架
    以显示
    机架属性
    对话框。
    请注意,添加机架的同时也会在树状目录中添加一个组。设置
    机架编号
    、
    模块组
    和
    访问
    控制。
    添加模块组完成后,单击
    确定
    关闭“机架属性”对话框。
  2. 在所添加的组下面,右键单击
    输入
    和/或
    输出
    ,然后选择
    添加别名
    以显示
    别名属性
    对话框。
    1. 设置
      名称
      (或接受默认名称)、
      类型
      、
      开始地址
      、
      位
      、
      长度
      、
      地址
      和
      初始值
      字段。
    2. 单击
      重叠
      以确定是否存在任何重叠别名。
    3. 单击
      应用
      将别名保存到配置中,然后添加下一个要编辑的可用别名。
    4. 添加别名完成后,单击
      确定
      关闭
      别名属性
      对话框。
  3. 右键单击
    RIO 扫描器
    并选择
    添加块传输
    以显示
    块传输属性
    对话框。
    1. 设置
      块传输编号
      、
      机架
      、
      组/插槽
      、
      类型
      和
      大小
      字段。
    2. 单击
      应用
      将块传输保存到配置中,然后添加下一个要编辑的可用块传输。
    3. 添加块传输定义完成后,单击
      确定
      关闭
      块传输属性
      对话框。
  4. 如果希望导入文件以替换当前配置,请右键单击 RIO 扫描器并单击
    导入
    。
  5. 右键单击 RIO 扫描器并单击
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal