RIO 配置编辑器

如何访问“RIO 配置”编辑器?
展开远程 I/O 驱动程序,右键单击 RIO 数据项,然后选择
配置 RIO
。
当
RIO 配置
编辑器第一次显示时,唯一显示的元素就是 RIO 扫描器。
右键单击
扫描器以便执行以下操作:
  • 添加机架
  • 添加块传输
  • 导入 RIO 文件
  • 导出 RIO 文件
  • 保存当前配置
  • 查看扫描器属性
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal