远程 I/O 数据交换

数据交换/更新通过两种方式进行:
  • 独立数据会在每次网络扫描时自动更新。数据移动是从 PLC(RIO 扫描器)的角度定义的:
    • 输入(或 RIO 读取):数据自终端(适配器)向 PLC(扫描器)移动
    • 输出(或 RIO 写入):数据自 PLC(扫描器)向终端(适配器)移动
  • 块传输操作可根据 PLC 梯形图程序指令,在 PLC(RIO 扫描器)和终端(RIO 适配器)之间交换最多 64 个数据字。块传输操作包括:
    • 块传输读取 (BTR):数据自终端(适配器)向 PLC(扫描器)移动
    • 块传输写入 (BTW):数据自 PLC(扫描器)向终端(适配器)移动
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal