机架属性(远程 I/O)

如何访问此对话框?
要打开
机架属性
对话框,右键单击以下任意一项,然后单击
属性
:
  • RIO 节点。以这种方法调用时,此工具会查找第一个可用的未定义机架,并在该机架上打开
    机架属性
    对话框。如果达到了机架的最大数量,则会以配置中定义的第一个机架的上下文打开对话框。
  • 机架节点。从机架节点调用时,此工具会查找第一个可用的未定义组,并在该组上打开
    机架属性
    对话框。在
    模块组
    列表中会禁用已定义的组。如果没有可用组,则会以组内定义的第一个模块的上下文打开对话框。
  • 特定组节点。从组节点调用时,会以选定组的上下文打开工具。在此模式下,可修改机架和组定义的多个属性。
机架属性
对话框用于:
  • 选择机架编号
  • 分配适当的模块组
  • 选择对每个机架进行“完全”访问还是“只听”访问
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal