别名属性(远程 I/O)

如何访问此对话框?
从输入或输出部分中,右键单击该部分并单击
添加别名
,或右键单击之前定义的别名并单击
属性
。
别名属性
对话框用于:
  • 为每个数据点输入一个名称
  • 为每个数据点指定别名数据类型
  • 查看“开始字”、“位”和“长度”字段
  • 指定位偏移量设置(仅适用于位、位数组和字节数据类型)
  • 指定长度设置(仅适用于无符号字、字符串/数组以及位数组数据类型)
  • 指定每个数据点的初始值
  • 查看是否有任何重叠别名
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal