添加机架

机架是 PLC 或设备类型上的位置。它们用于确定可分配给标签或表达式的地址。可用的机架编号由扫描器配置决定。
要为远程 I/O (RIO) 扫描器添加机架
  1. 从
    通信设置
    编辑器中,
    右键单击
    RIO 扫描器并单击
    配置 RIO
    以打开
    RIO 配置
    对话框。当该对话框首次打开时,唯一显示的元素是 RIO 扫描器。
  2. 右键单击
    RIO 扫描器,然后单击
    添加机架
    以显示
    机架属性
    对话框。
    请注意,添加机架的同时也会在树状目录中添加一个组。
  3. 从列表中选择一个
    机架编号
    。可用的机架编号由扫描器配置决定。
    小贴士:
    必须为每个远程模块分配唯一的机架编号且不可重叠。
  4. 选择一个
    模块分组
    。模块组是远程 I/O 机架的组成部分。一个完整的机架包含 8 个模块组。因此,每四分之一机架包含 2 个模块组。要为远程 I/O 应用程序分配部分机架,需从列表中设置相应的模块组。
  5. 选择终端对机架 I/O 空间的权限为只读还是读写。
    选择
    完全(读/写)访问
    (默认模式),允许机架对扫描器进行离散输出数据读取和离散数据写入操作。
    选择
    只听访问
    ,设置机架仅监控发送至其他机架或从其他机架返回的数据。
  6. 添加模块组完成后,单击
    确定
    关闭“机架属性”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal