添加别名(RIO 配置)

添加别名可为 RIO 配置中的每个数据点分配用户指定的标识符(别名)。有关各项设置的完整描述,请参见
别名属性对话框设置
。
要为远程 I/O 配置中的数据点添加一个别名
  1. 从
    通信设置
    编辑器中,
    右键单击
    RIO 扫描器并单击
    配置 RIO
    以打开
    RIO 配置
    对话框。
  2. 单击
    +
    展开机架。
  3. 单击
    +
    展开组。
  4. 右键单击
    输入
    ,然后单击
    添加别名
    以显示
    别名属性
    对话框。
  5. 为数据点输入一个唯一的
    名称
    。该名称不区分大小写,最多包含 254 个字符,可使用除以下字符外的其他任何字符:@、:、/、[、]、.、逗号或空格。
  6. 选择
    别名数据类型
    。
  7. 选择
    开始字
    。这是由机架和组地址及范围所决定的。一些数据类型有特定要求,如
    别名数据
    类型中详细介绍。
  8. (可选)如果选择了位、位数组或字节数据类型,则选择
    位
    。在数据点所在位置的字内指定位偏移。
  9. (可选)选择仅用于无符号字、字符串/数组以及位数组数据类型的
    长度
    。指定数据点所引用数据的长度。
  10. (可选)如果选择了
    BitArray
    数据类型,则选择一个
    位长度
    (1-32)。
  11. 指定数据点的用户定义的
    初始值
    。
    小贴士:
    请不要执行任何验证检查操作,以确保没有在其他位置将重叠的变量初始化为不同值。
  12. 单击
    重叠
    显示任何重叠别名的
    地址
    、
    类型
    和
    别名
    。
    小贴士:
    RIO 配置工具不确保您不会配置重叠别名。
  13. 完成后,单击
    确定
    关闭
    别名属性
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal