添加块传输

块传输数据由字数组构成,该数组仅在收到 PLC 梯形图逻辑请求时才会更新。块传输可以实现大量数据的移动,但数据移动速度通常慢于离散数据。不可将块传输分配至只听机架。
要为远程 I/O 扫描器添加块传输
  1. 从
    RIO 配置
    编辑器中,右键单击扫描器并单击
    添加块传输
    。
  2. 在
    块传输属性
    对话框中,选择
    块传输编号
    。可用的编号取决于所选的扫描器。选择一个分配给终端的机架编号。此机架独立 I/O (MCB) 的一小部分将被保留用于块传输目的。
    小贴士:
    请勿将块传输 MCB 分配给只听机架;因为 1784-PKTX 插卡支持只听独立 I/O,但不能支持只听块传输。
  3. 在
    模块地址
    下,选择相应的
    机架
    和
    组/插槽
    编号。
    1. 选择分配给终端的
      机架编号
      。此机架独立 I/O (MCB) 的一小部分将被保留以用于块传输。
    2. 选择将用于 MCB 的
      组
      和
      插槽
      (字 LSB 或 MSB)。请勿为多个块传输分配输入同样的组/插槽。请注意,插槽编号的占位符以下划线表示。
  4. 在
    类型
    下,选择
    读取
    将数据从终端移到 PLC 或者选择
    写入
    将数据从 PLC 写入终端。
  5. 选择一个
    大小
    来定义块传输的字数 (1-64)。
  6. 指定块传输完成后,单击
    确定
    关闭
    块传输属性
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal