FactoryTalk View ME 应用程序

FactoryTalk View ME
应用程序通常在工作站上进行设计,然后下载到生产控制系统的专用 HMI 设备中。开发此应用程序时所使用的设备和拓扑可能与实际生产系统中的设备及拓扑不同。例如,进行应用程序开发时,您的笔记本电脑可能与控制器建立了串行连接,而目的是为了在已与控制器建立以太网连接的
PanelView Plus
终端上运行应用程序。
为支持这种不同的通信网络配置(应用程序设计环境及运行时部署环境),
FactoryTalk Linx
提供两个单独的物理拓扑信息选项卡:
设计
(本地)选项卡和
运行时
(目标)选项卡。
“设计(本地)”选项卡
使用
设计
选项卡指定与应用程序开发环境中的通信网络配置相关的信息。在上述示例中,也可以使用“设计”选项卡指定通过串行连接访问控制器。突出显示某个快捷方式并将其指向“设计”选项卡中的设备,则表明您指定了快捷方式在应用程序设计活动中应关联的物理设备。这些设计活动包括标签浏览和测试应用程序及画面。
对于联机标签浏览,系统将使用在
设计
选项卡上指定的设备作为标签数据源。对于测试显示及应用程序,系统将与在
设计
选项卡上指定的设备交换数据。
“Runtime(目标)”选项卡
“设计”选项卡用于指定与应用程序最终部署环境中的通信网络配置相关的信息。要继续上述示例的操作,需要使用
运行时
选项卡指定通过以太网连接访问控制器。突出显示某个快捷方式并将其指向“运行时”选项卡中的设备时,指示当在部署目标(在本示例中指
PanelView Plus
终端)上执行 <RSVIEW> 应用程序时,快捷方式应关联的物理设备。
创建
FactoryTalk View ME
运行时映像(.mer 文件)时,系统将从“运行时”选项卡中收集拓扑信息并将信息放到该映像中。创建
FactoryTalk View ME
运行时映像后,将忽略“设计”选项卡中的信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal