为 FactoryTalk View ME 应用程序创建配置

使用
通信设置
编辑器创建与应用程序文件共同下载到 Runtime 终端的通信配置文件。如果要使用硬件设备,需要先使用设备描述文件安装工具注册设备描述文件。
要创建配置文件,请执行以下操作:
  1. 使用
    FactoryTalk View Studio
    打开
    FactoryTalk View ME
    应用程序。此时将打开
    FactoryTalk Linx
    数据服务器,同时在资源管理器的顶部显示一个服务器图标。这是应用程序将在 Runtime 终端使用的数据服务器。
    FactoryTalk View ME
    应用程序只能包含一个
    FactoryTalk Linx
    数据服务器,该服务器会在创建时自动添加到应用程序中。
  2. 双击
    通信设置
    以打开
    通信设置
    编辑器。
  3. 如果是首次运行
    通信设置
    编辑器,将显示一个选项列表用于初始化
    Runtime(目标)
    选项卡配置:
    • 创建新配置
      。此选项将使用默认配置设置初始化和显示“Runtime(目标)”选项卡。
    • 导入 Runtime 配置文件
      。使用该选项可以浏览“Runtime(目标)”选项卡配置文件,并将该文件从之前创建的应用程序导入当前应用程序。
    • 导出 Runtime 配置文件
      。使用该选项可以保存“Runtime(目标)”选项卡配置的当前状态,并在指定文件夹中生成“Runtime(目标)”选项卡配置文件。
      小贴士:
      如果当前应用程序没有要导出的 Runtime 配置,则该选项不可用。
    • 复制当前在此工作站上运行的配置
      。此选项会将本地工作站配置(
      设计(本地)
      选项卡的上下文)复制到
      Runtime(目标)
      选项卡。
然后,可以在“设计(本地)”和“Runtime(目标)”选项卡中添加驱动程序、添加设备及创建快捷方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal