配置 FactoryTalk Linx 服务器属性

按照以下步骤配置新服务器的常规信息。
要配置
FactoryTalk Linx
服务器的常规属性
  1. 在应用程序
    浏览器
    中,右键单击
    FactoryTalk Linx
    ,然后单击
    属性
    。
  2. 在
    常规
    选项卡中,键入数据服务器的
    名称
    和
    描述
    。
    添加
    FactoryTalk Linx
    Instance02 服务器以包含更多标签、数据客户端(例如 HMI 客户端)和/或控制器,且不影响
    FactoryTalk Linx
    Instance01 服务器。
    本地
    FactoryTalk View SE
    或
    FactoryTalk View ME
    应用程序不支持
    FactoryTalk Linx
    Instance02 服务器。
  3. 默认情况下,选择
    localhost
    作为
    托管
    FactoryTalk Linx
    服务器的计算机
    。
    如果基于网络(分布式)应用程序运行
    FactoryTalk Linx
    ,则可以配置其他服务器工作站的名称。
    对于本地
    FactoryTalk View SE
    或
    FactoryTalk View ME
    应用程序,
    FactoryTalk Linx
    必须在本地计算机上执行,因此无法更改此属性。
  4. 单击
    确定
    以保存信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal