创建并测试 FactoryTalk View ME 应用程序

这些步骤提供了示例概览,说明如何创建和测试从以太网网络的目标控制器读取单个数据点标签的图形画面。此过程会创建拓扑数据,该数据指定要从中读取数据的目标控制器的位置。
本例说明如何从一个 L1 控制器中读取数据。
使用
FactoryTalk Linx
创建和测试
FactoryTalk View ME
应用程序(概览)
  1. 创建新的
    FactoryTalk View ME
    应用程序(示例)
  2. 在
    FactoryTalk Linx
    中浏览目标控制器(示例)
  3. 定义设备快捷方式(示例)
  4. 创建引用设备数据的数字控件(示例)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal