创建 FactoryTalk View ME 运行时应用程序

创建
FactoryTalk View ME
Runtime 映像(.mer 文件)时,系统将从
通信
编辑器的
Runtime(目标)
选项卡中收集通信网络配置(拓扑)信息并将信息放到该映像中。创建
FactoryTalk View ME
Runtime 映像后将忽略
设计(本地)
选项卡中的信息。
准备创建
FactoryTalk View ME
Runtime 映像(.mer 文件)后,请执行以下步骤。这些步骤中的示例假定应用程序从以太网网络中的控制器读取一个数据点标签。完成设计和测试应用程序过程后,可使用这些步骤来创建 Runtime 应用程序。
要创建 Runtime 应用程序
  1. 在
    应用程序
    选项卡中,展开
    FactoryTalk Linx
    数据服务器,双击
    通信设置
    并单击
    Runtime(目标)
    选项卡。用户需要指定在部署目标(例如工厂里安装的终端)上有效的
    FactoryTalk Linx
    配置。
  2. 通常,在本地工作站和目标工作站中使用相同的拓扑。如果是这样,用户需要复制至 1756-L1/A 控制器的路径(
    创建和测试应用程序
    实例中创建的路径)。
  3. 右键单击以太网驱动程序,然后单击
    添加设备
    以查看以太网网络上的可用设备。
  4. 展开
    Ethernet IP 设备
    文件夹和
    1756-ENBT/A
    设备,单击
    主要修订版本 1
    ,然后单击
    确定
    。
  5. 键入 1756-ENBT/A 设备的 IP 地址,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    设备的 IP地址可以在
    设计(本地)
    选项卡找到。
  6. 右键单击检测到的
    1756 背板
    ,然后单击
    添加设备
    。
  7. 依次展开
    Logix 处理器
    >
    1756-L1/A
    ,然后选择最新的版本。控制器末尾的
    ,1
    是背板中的插槽地址。如果此地址不适合系统,请右键单击此地址,然后单击
    属性
    以更改地址。单击
    确定
    。
  8. 突出显示 Line1 快捷方式,然后单击添加到配置的 L1 处理器。请注意,“应用”按钮会变为可用状态。单击
    应用
    保存快捷方式。现在,可以看到 Line1 快捷方式已与此 L1 控制器关联。此快捷方式在用户单击
    应用
    前不会保存。
  9. 单击
    确定
    保存配置数据并关闭“通信设置”编辑器。符号 Line1 现在已与“目标”选项卡上的 1756-L1/A 控制器相关联。
    小贴士:
    创建 Runtime 应用程序之前,必须关闭
    通信设置
    编辑器。
  10. 选择
    应用程序 > 创建运行时应用程序
    以创建
    FactoryTalk View ME
    站点可以执行的运行时应用程序文件(.mer 文件)。
    重要提示:
    选择运行封装在.mer 文件内部的映像时,用户可以:
    • 保留当前活动的
      FactoryTalk Linx
      物理拓扑配置(换句话说,“Runtime(目标)”选项卡上与先前执行的应用程序关联的配置)
    或
    • 使用 .mer 文件中的映像覆盖当前活动的拓扑配置。如果选择
      是
      ,则系统将提示“是否替换终端的当前通信配置?”,“Runtime(目标)”选项卡配置信息(位于 .mer 文件中)将覆盖当活动配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal