“通信”选项卡

通信
选项卡显示了以此工作站为根的系统的视图。其中反映了
FactoryTalk Linx
服务器在此工作站上的拓扑。
小贴士:
使用此选项卡中的下拉列表在
FactoryTalk Linx
Instance01 服务器和
FactoryTalk Linx
Instance02 服务器驱动程序拓扑树间切换。
本地
FactoryTalk View SE
或
FactoryTalk View ME
应用程序不支持
FactoryTalk Linx
Instance02 服务器。
如果正在运行
FactoryTalk View ME
,则
通信
选项卡会与
通信设置
编辑器上的
设计(本地)
选项卡显示相同的信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal