“通信设置”编辑器上的“设计(本地)”和“Runtime(目标)”选项卡

与
FactoryTalk View ME
搭配使用时,
FactoryTalk Linx
管理两组单独的拓扑数据,并按下文所述将快捷方式引用记录到这两组中:
  • 本地工作站上的数据组,用于构建及测试应用程序(
    通信设置
    编辑器,
    设计(本地)
    选项卡。此选项卡在 CPR 9 之前的版本中被称为“本地”选项卡。)
  • 将要部署到实际目标设备(例如
    PanelView Plus
    )的数据组(
    通信设置
    编辑器,
    运行时 (目标)
    选项卡。此选项卡在 CPR 9 之前的版本中被称为“目标”选项卡。)
一个快捷方式在每个拓扑数据集合中可以引用不同的设备。
要打开
通信设置
编辑器,在浏览器中,双击
FactoryTalk Linx
数据提供程序下面的
通信设置
。编辑器中的
设计
(本地)和
Runtime
(目标)两个选项卡提供了用于设置通信的不同功能和角度。
小贴士:
运行时
(目标)
选项卡快捷方式是唯一复制到运行时 (.mer) 文件中的快捷方式。在创建运行时应用程序之前,必须手动将快捷方式添加到
Runtime(目标)
选项卡,或者将
设计(本地)
选项卡配置复制到
Runtime(目标)
选项卡中,然后才能使用快捷方式。注意,如果将配置复制到
Runtime(目标)
选项卡,应验证快捷方式是否引用正确的设备。
“设计(本地)”选项卡
“Runtime(目标)”选项卡
从此工作站角度(开发计算机)显示系统视图。即,在此工作站上显示
FactoryTalk Linx
服务器的拓扑视图。
FactoryTalk Linx
的
设计(本地)
选项卡类似于
RSLinx Classic
的系统联机视图。
从将运行应用程序的目标 HMI 设备角度(脱机)显示脱机配置,包括将加载到目标设备的拓扑。
允许在将应用程序部署到目标设备前创建和测试应用程序。
允许创建要发送到部署目标(如
PanelView Plus
终端或
FactoryTalk View ME
Station 台式计算机)并在该目标上激活的运行时应用程序。
支持联机功能,即,单击节点(设备或驱动程序)或从该节点的上下文菜单中选择
开始浏览
时,它能浏览连接的网络并自动发现设备。联机模式和浏览状态指示器显示在选项卡底部。
仅仅是脱机配置工具,需要右键单击并手动添加驱动程序、设备和快捷方式。脱机模式状态指示器显示在选项卡底部。
将驱动程序、设备和快捷方式添加到
设计(本地)
选项卡时,此信息会存储到文件中,并用于测试应用程序。在
设计 (本地)
选项卡上配置的通信不用于运行时项目,除非在创建运行时应用程序前将其复制到
运行时 (目标)
选项卡中。
单击
应用程序 > 创建运行时应用程序
时,“运行时”选项卡数据连同其他信息一起写入到 .mer 文件中。当您使用文件传输工具并选择目标(如
PanelView
700)时,即会部署 .mer 文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal