配置报警和事件汇总

报警和事件汇总属性
对话框包含多个选项卡,用于在运行时配置报警和事件汇总对象的外观和操作:
  • 外观。使用
    外观
    选项卡更改信息显示方式以及用户与信息交互的方式。
  • 列。使用
    列
    选项卡更改显示的列并配置其外观。
  • 工具栏。使用
    工具栏
    选项卡更改工具栏上显示的按钮。
  • 状态栏。使用
    状态栏
    选项卡选择在状态栏中显示的条目以及更改其顺序。
  • 事件订阅。使用
    事件订阅
    选项卡订阅符合定义标准的事件。
  • 显示筛选器。使用
    显示
    筛选器
    选项卡根据定义的标准限制显示的数据。
  • 排序。使用
    排序
    选项卡对显示在不同字段内容中的数据进行排序。
  • 状态。使用
    状态
    选项卡为每个报警状态和报警优先级配置不同的外观。
  • 行为。使用
    行为
    选项卡控制操作员在运行时与报警和事件汇总的交互行为。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal