“报警状态浏览器配置”对话框

如何打开“报警状态浏览器配置”对话框?
在设计时可使用
FactoryTalk View Studio
配置
报警状态浏览器
,以与报警和事件汇总配合使用。
  1. 右键单击报警和事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  2. 单击
    外观
    选项卡。
  3. 在
    工具栏
    下,单击
    配置报警状态浏览器
    旁的
    浏览
    按钮。
当报警状态浏览器在报警和事件汇总中显示时,使用
报警状态浏览器配置
对话框配置其外观。
下表介绍了包含的设置。
设置
描述
显示区域树
控制报警源的显示。选中此复选框以仅显示树中所选区域包含的报警源。要隐藏区域树并始终显示应用中的所有报警,清除该复选框。
根区域
定义在
报警状态浏览器
的区域树顶部显示的区域。要选择根区域,单击
浏览
按钮,然后选择区域。
您只能选择您对其具有安全权限的区域。在运行时,操作员只能选择根区域中的区域。
显示启用和禁用按钮
控制操作员是否能在运行时从
报警状态浏览器
启用或禁用报警。要在工具栏上显示
启用选定报警源
按钮和
禁用选定报警源
按钮,请选中此复选框。
显示解除抑制和抑制按钮
控制操作员是否能在运行时从
报警状态浏览器
解除抑制或抑制报警。要在工具栏上显示
解除抑制选定报警源
按钮和
抑制选定报警源
按钮,请选中此复选框。
显示取消搁置和搁置按钮
控制操作员是否能在运行时从
报警状态浏览器
取消搁置或搁置报警。要在工具栏上显示
搁置选定报警
按钮和
取消搁置选定报警
按钮,请选中此复选框。
显示详细信息按钮
控制操作员是否必须使用右键单击上下文菜单在运行时查看
报警状态浏览器
窗口中选定报警的详细信息。要在工具栏中显示
显示选定报警的详细信息
按钮,请选中此复选框。
显示帮助按钮
控制操作员是否必须使用 F1 在运行时打开联机帮助。要在工具栏中显示
帮助
按钮,请选中此复选框。
配置分隔栏位置
控制操作员是否可以向左或向右拖动区域树和报警源列表之间的分隔栏,以在运行时配置分隔栏的位置。
配置列宽
控制操作员是否可以向左或向右拖动列标题之间的分割线,以在运行时更改列的宽度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal