“报警和事件汇总属性”-“工具栏”选项卡

在设计时可使用
FactoryTalk View Studio
打开
报警和事件汇总属性
对话框:
  1. 将报警和事件汇总对象添加到画面中。
  2. 右键单击报警和事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
使用
报警和事件汇总属性
对话框中的
工具栏
选项卡更改运行时在报警和事件汇总的工具栏中显示的按钮。为节省报警和事件汇总的空间,只添加操作员常用的功能性工具栏按钮。
如果报警和事件汇总配置为不显示工具栏按钮,快捷菜单中的对应操作也会被隐藏。
下表介绍了包含的设置。
设置
描述
添加和移除工具栏上的按钮
操作员可通过报警和事件汇总顶部的工具栏按钮快速访问操作。根据需要添加或移除工具栏按钮。
重定位按钮
要在列表中上下移动按钮名称,单击列表中的按钮名称,然后单击
上移
或
下移
按钮。
更改按钮标题
要更改按钮的标题,请在列表中选择按钮名称。在
标题
框中,键入按钮的标题。
显示属性必须在设计时进行配置。如果按钮上标题不可见,请在
格式
列表中选择不同的按钮格式。
更改按钮工具提示
要更改按钮的工具提示,请在列表中选择按钮名称。在
工具提示
框中,键入按钮的工具提示。
可根据需要配置工具提示。显示属性必须在设计时进行配置。要显示工具提示,请选中
外观
选项卡上的
显示按钮工具提示
复选框。
在工具栏按钮上显示图像或标题,或同时显示图像和标题
要更改工具栏中按钮的外观,请在列表中选择相应的按钮名称,然后选择要使用的格式和筛选器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal