“报警和事件汇总属性”-“行为”选项卡

如何打开“报警和事件汇总属性”对话框?
在设计时可使用
FactoryTalk View Studio
打开
报警和事件汇总属性
对话框:
  1. 将报警和事件汇总对象添加到画面中。
  2. 右键单击报警和事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
使用
报警和事件汇总属性
对话框中的
行为
选项卡配置报警和事件汇总运行时的行为。
下表列出了
报警和事件汇总属性
对话框的
行为
选项卡的设置。这些设置影响操作员在运行时与报警和事件汇总的交互行为。
设置
描述
允许调整列的大小
要允许操作员在运行时调整报警和事件汇总中列的大小,请选中该复选框。要在运行时保持报警和事件汇总中列的预设宽度,请清除该复选框。
允许通过单击列标题进行排序
要允许操作员通过单击列标题对报警和事件汇总进行排序,请选中该复选框。要按设计时配置的排序顺序维持报警和事件汇总,请清除该复选框。
显示上下文菜单
要在操作员右键单击报警和事件汇总中的某个条目时显示上下文(快捷)菜单,请选中该复选框。如果在运行时工具栏不可见,则使用该功能。
要在操作员右键单击报警和事件汇总中的某个条目时隐藏上下文菜单,请清除该复选框。如果工具栏在运行时可见,或报警和事件汇总运行在小键盘终端上,可使用该功能。
行双击操作
选择双击报警和事件汇总中的某个条目时发生的操作:
  • 无操作
    ,操作员双击条目时无任何响应。
  • 确认
    ,操作员双击报警时会确认报警。操作员不能在运行时取消此操作。为使操作员在意外双击报警时不会确认报警,请使用
    通过注释确认
    。注释对话框包含
    取消
    按钮,允许中止操作。
  • 通过注释确认
    提示操作员在确认报警前先输入注释。如果操作员意外双击了报警,可单击
    通过注释
    确认
    对话框中的
    取消
    按钮来停止确认报警。
  • 运行报警命令
    会运行与报警关联的 FactoryTalk View 命令。配置报警时指定与报警关联的命令。如果未指定 FactoryTalk View 命令,则当操作员双击报警时,错误会记录到 FactoryTalk Diagnostics。
允许调整“详细信息”窗格的高度
要在运行时调整“详细信息”窗格的高度,请选中此复选框。要防止操作员更改“详细信息”窗格的高度,请清除该复选框。
将所选报警的消息 ID 发送到标签
要将选定报警的消息 ID 发送到某个标签的值,请选中该复选框。例如,选择报警后会将报警的消息 ID 发送到标签,以便将报警消息 ID 与更详细的上下文信息(如原因、后果和纠正措施)相关联。
在对话框中显示操作员操作的错误
要提醒操作员操作引起的错误,请选中该复选框。例如,如果操作员单击
确认
按钮但报警未被确认,且选中了该复选框,则会在对话框中显示错误消息。
要只在 FactoryTalk Diagnostics 记录中显示因操作员误操作引起的错误,请清除该复选框。
显示超出范围报警事件
要在运行时在事件列表中显示超出范围报警事件,请选中该复选框。要在运行时在事件列表中隐藏超出范围报警事件,请清除该复选框。清除该复选框不会限制报警和事件汇总接收的超出范围报警事件,仅限制报警和事件汇总显示的超出范围报警事件。默认情况下,会选中此复选框,可在设计时进行配置。
注意:
如果报警条件为 STATUS,则忽略此选项。
显示正在等待警报和事件的消息
在运行时显示一条消息,指示控件正在等待报警和事件信息。
如果未选中此选项,则在等待报警和事件信息时,控件上将不显示任何消息。
连接到 ThinManager Logix PinPoint
要启用 ThinManager Logix PinPoint 功能,请选中该复选框。当在 FactoryTalk View SE 应用程序中看到报警时,Logix PinPoint 可在 Logix 代码中精确指出发生警报或问题的确切位置,从而简化故障排除过程。
启用此功能后,不再需要配置 VBA 代码即可使用 Logix PinPoint。要使 Logix PinPoint 正常工作,系统仍需遵循 ThinManager 架构,该架构中包括 PinPoint 应用程序、ThinManager、Studio 5000 Logix Designer 和操作员界面应用程序(如 FactoryTalk View SE)。在该架构中,Logix PinPoint 必须安装在运行 Studio 5000 Logix Designer 的计算机上。有关在 ThinManager 中将 PinPoint 事件配置为自动导航到控制器代码中的某个位置的说明,请参见最新的 ThinManager Logix PinPoint 文档。
选中该复选框后,可进行以下配置:
  • 一个或多个 FactoryTalk Linx 快捷方式和 ACD 工程文件。
    Logix PinPoint 使用快捷方式定位其连接的工程文件。要查明任何可能报警的 Logix 代码,可配置工程文件的快捷方式,这些文件包含将触发报警的标签。此外,瘦客户端用户必须具有访问 ACD 文件的权限。
  • PinPoint 基于标签在 Logix Designer 中进行导航。
    • 1 - 标签定义:导航到 ACD 文件中的标签定义。
    • 2 - 查找引用位:导航到 ACD 文件中的第一个引用位。
    • 3-下一个引用位:导航到 ACD 文件中的下一个引用位。
    • 4-查找破坏性位:导航到 ACD 文件中的第一个破坏性位(需要使用 Logix Designer v35.00.00 或更高版本)。
    • 5-下一个破坏性位:导航到 ACD 文件中的下一个破坏位(需要使用 Logix Designer v35.00.00 或更高版本)。
  • 是否将 ThinManager 画面客户端置于前台,使其成为终端上的活动画面客户端。
配置完成后,可以将 Logix PinPoint 事件发送到 ThinManager。但是,在以下几种情况下,即使发送了事件,PinPoint 也不会执行并且无法找到标签:
  • ACD 文件不存在。
  • 标签不存在。
  • 该程序不存在。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal