使用通配符指定多个事件源(汇总)

可使用通配符
?
和
*
按如下方式指定多个事件源:
  • 报警名称中的星号
    *
    表示报警名称中间或末尾可能出现 0 个或多个字符。例如,
    Tank*Overflow
    表示所有以
    Tank
    开头并以
    Overflow
    结束的报警。
  • 问号
    ?
    表示报警名称中间或末尾可能出现 0 个或 1 个字符。例如,
    Tank?Overflow
    表示所有以
    Tank
    开头并以
    Overflow
    结束且
    Tank
    和
    Overflow
    间有一个字符的报警,如 Tank1Overflow、Tank2Overflow、TankXOverflow。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal