基于源订阅事件(汇总)

事件源可以是用于监控报警的区域、服务器或组。当指定特定报警订阅的事件源时,可浏览区域并提供待监控的报警名称。
要基于源订阅事件
  1. 打开 FactoryTalk View Studio。
  2. 打开包含“报警和事件汇总”对象的画面。
  3. 右键单击报警和事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  4. 单击
    事件订阅
    选项卡。
  5. 在
    事件订阅
    列表中,选择订阅。
  6. 在
    事件源
    列表中,单击
    浏览
    。
  7. 在
    报警源浏览器
    中,从左侧列表中选择包含待监控报警的区域。
  8. 双击右侧列表中的报警,将其添加到
    选定报警源
    列表中。
  9. 单击
    确定
    。
  10. 在
    事件源
    列表下,单击
    添加
    并键入区域名称。
    小贴士:
    如果订阅特定报警且已配置
    范围
    列表,则确认
    范围
    列表中包含的区域中含有这些报警。
  11. 按下
    Enter
    键。不能反复订阅同一报警。
    小贴士:
    要更改报警名称,可单击报警名称,单击
    编辑
    ,键入新的报警名称,然后按下
    Enter
    。如需移除报警,可单击报警名称,然后单击
    移除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal