报警和事件汇总属性-“列”选项卡

使用
报警和事件汇总属性
对话框中的
列
选项卡更改报警和事件汇总中显示的列以及配置其外观。
下表介绍了该选项卡包含的设置。
设置
描述
在事件列表中添加和移除列
事件列表顶部的列表示报警和事件汇总中的一些数据字段。所有数据字段均显示在“详细信息”窗格中,但可以选择要在事件列表中显示的字段。
重定位列
要更改列在事件列表中的显示顺序,请在列表中单击列标题,然后单击
上移
或
下移
按钮在列表中上移或下移列名称。
更改列标题文本
要更改列标题,在
标题文本
列表中选择列名称,然后在文本框中键入名称。
在
标题文本
文本框中键入的文本不会替换列清单中或
显示筛选器
中或
排序
选项卡中的原始列名称。
更改列宽
在列表中选择列名称,然后在
宽度
框中键入一个数字以更改事件列表中列的宽度。例如,如果希望列中的文本较长,则增加列的宽度,反之亦然。
更改列对齐方式
在列表中选择列名称,然后单击
对齐
框,选择希望信息在列中显示的对齐方式。
更改列中信息显示格式
在
格式
列表,选择列中信息的格式。
显示所有时间戳的秒数
单击并从下拉列表框中选择要在报警和事件汇总中显示的时间戳类型:
显示所有时间戳的秒数
、
显示所有时间戳的毫秒数
和
显示所有时间戳的微秒数
。
如果希望报警非常快速地更改状态,则显示毫秒或微秒。必须在设计时配置时间戳属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal