“报警和事件汇总属性”-“状态栏”选项卡

在设计时可使用
FactoryTalk View Studio
打开
报警和事件汇总属性
对话框:
  1. 将报警和事件汇总对象添加到画面中。
  2. 右键单击报警和事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
使用
报警和事件汇总属性
对话框中的
状态栏
选项卡选择在状态栏中显示的条目以及更改其顺序。
要更改状态栏的外观,请单击
外观
选项卡。
下表描述了
状态栏
选项卡上可用的设置及其使用方法:
设置
描述
显示面板
列表中的每个条目表示在状态栏左侧显示的面板。要在状态栏包含该条目,请选择相应的复选框。
如果报警和事件汇总队列中的事件条目数超过 2000,在状态栏的“报警队列”面板中显示文本
超过事件限制
。当报警和事件汇总队列中的事件条目数减少至 2000 以下时,状态栏中会显示文本
刷新事件列表
。
如果报警故障计数超过 500,状态栏的“报警故障”面板中会显示文本
超过报警故障限制
。
图标
此列中的图标仅用于显示。不能更改。
工具提示
保留默认工具提示,或为状态栏上的各条目键入不同的工具提示。
在运行时,“服务器状态”工具提示会显示
已连接
或
已断开
工具提示文本,或者同时显示两种文本,后跟冒号以及区域和服务器名称。例如:Connected:Line1Area:Packaging Server。工具提示必须在设计时进行配置。
上移或下移
这些按钮用于更改状态栏中各条目的顺序。
对话框中各项从上到下的顺序对应于状态栏中各面板从左到右的顺序。显示属性必须在设计时进行配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal