“报警和事件汇总属性”-“事件订阅”选项卡

在设计时可使用
FactoryTalk View Studio
打开
报警和事件汇总属性
对话框:
  1. 将报警和事件汇总对象添加到画面中。
  2. 右键单击报警和事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
报警和事件汇总属性
对话框中的
事件订阅
选项卡用于订阅与特定条件匹配的事件。
如果没有创建事件订阅,“报警和事件汇总”会使用默认订阅,该订阅会显示
FactoryTalk
系统中发生的所有报警和事件。
如果创建了事件订阅,“报警和事件汇总”中仅显示订阅的事件。创建事件订阅时,可以指定所需数量的条件。
多个订阅组合在一起。订阅条件使用逻辑 AND 运算符组合。例如,选中
优先级:紧急
复选框,然后输入
Packaging Line
区域,再输入
[BoxStuffer]*
事件源,可订阅来自 Packaging Line 区域且名称以 [BoxStuffer] 开头的紧急报警。
下表详细描述了
事件订阅
选项卡中的设置及其使用方法:
设置
描述
事件订阅列表
显示当前为报警和事件汇总配置的订阅。
添加
用于添加订阅。
订阅名称
创建订阅时指定的订阅名称。
重命名
用于为现有订阅提供新名称。所有事件订阅名称必须唯一。
移除
用于移除订阅,并停止根据订阅条件筛选报警事件。
优先级
确定“报警和事件汇总”中显示的事件优先级。
紧急、高、中、低、事件
用于根据优先级筛选报警事件。
范围列表
标识用于确定转发到“报警和事件汇总”的事件的范围。范围为预定义区域或事件组。
默认范围为
(任意范围)
,相当于在
选择范围
浏览器中选择顶级节点。
浏览
用于订阅位于给定范围内的事件。
事件源列表
用于选择使用“报警和事件汇总”监控报警的特定区域、服务器或组。
浏览
用于通过浏览列表确定要订阅的特定报警。
添加
用于通过提供报警名称确定要订阅的特定报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal