“报警和事件汇总属性”-“状态”选项卡

如何打开“报警和事件汇总属性”对话框?
在设计时可使用
FactoryTalk View Studio
打开
报警和事件汇总属性
对话框:
  1. 将报警和事件汇总对象添加到画面中。
  2. 右键单击报警和事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
使用
报警和事件汇总属性
对话框中的
状态
选项卡配置报警和事件汇总中显示的报警和事件在运行时的外观。
使用此选项卡为不同的报警状态和优先级选择颜色,并配置报警消息文本是否应闪烁——这有助于操作员确定哪些事件需要立即关注。
通过在
状态
选项卡中为报警优先级选择颜色和闪烁情况,不会使该优先级的报警显示在报警和事件汇总中。要选择哪些报警优先级显示在报警和事件汇总中,需要在
事件订阅
选项卡中选择报警优先级。
选择颜色时,选择对比度好的颜色,如白底黑字。避免使用对比度差的组合,如黑底蓝字。
下表详细描述了
状态
选项卡上的设置及其使用方式:
设置
描述
文本
报警或事件的消息文本的颜色。
背景
用于显示报警或事件的消息文本的背景颜色。
选择一种容易引起注意的颜色,使之与文本形成良好的对比度,以便于识别。例如,对于希望操作员意识到紧急性的报警状态,选择红色作为其背景颜色。此设置不会影响报警列表的背景颜色。要选择整个报警列表的背景颜色,请使用
外观
选项卡,而非
状态
选项卡。
闪烁
确定在报警状态生效时报警或事件的文本是否闪烁。
报警和事件汇总中的报警或事件消息文本的闪烁有助于在报警生效时立即引起注意。可以确定优先级状态的文本是否闪烁。
闪烁速率
确定报警文本在报警和事件汇总中闪烁的速度。
报警和事件汇总中的报警文本的闪烁有助于在报警状态生效时引起注意。可通过指定闪烁速率来更改闪烁的速度。同一闪烁速率适用于设置为闪烁的所有消息。
测试速率按钮
提供采用配置的闪烁速率的报警体验预览。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal