管理服务器

FactoryTalk Directory
会保留任意数量的数据服务器、设备服务器、报警和事件服务器以及 HMI 服务器。将服务器添加到应用程序或区域,可在服务器与
FactoryTalk Directory
之间创建链接。每个区域可有一个 HMI 服务器。
将以下服务器添加到应用程序或区域中:
添加服务器后:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal