服务器

FactoryTalk Directory
会保留任意数量的应用程序和服务器,如数据服务器、设备服务器、报警和事件服务器以及 HMI 服务器。区域可选择将应用程序组合和细分为逻辑分类。应用程序的根目录可以只包含一个 HMI 服务器。要添加额外的 HMI 服务器,为每个服务器创建单独的区域。以下是可以存储在
FactoryTalk Directory
中的服务器类型。
OPC
DA 服务器
提供包含在
OPC
-DA(数据访问)服务器中的标签。每个供应商的
OPC
数据服务器都是不同的。需要访问标签的客户端(如
FactoryTalk View SE
和
FactoryTalk Transaction Manager
),会使用
FactoryTalk Directory
定位托管符合
OPC
-DA 2.0 标准的数据服务器的计算机。
数据服务器信息作为应用程序的一部分被存储。将数据服务器添加到应用程序或区域提供了包含标签的硬件设备(通过
OPC
服务器定义的主题)和
FactoryTalk Directory
之间的链接。
OPC
UA 服务器
OPC
UA 服务器由
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 托管,为
FactoryTalk
应用程序提供
OPC
UA 数据标签。
每个
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 最多支持 20 个
OPC
UA 服务器。
每个
OPC
UA 服务器上均会定义端点,以便可向
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 提供数据。服务器端点可指定服务器实例、通信端口和传输协议。端点以格式为
opc.tcp://hostname
或
opc
.
ip:port/Endpoint/Name
的 URL 路径进行标识。
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 会聚合数据并向
FactoryTalk
应用程序传递标签值。单个
OPC
UA 服务器可由多个连接器读取。同样,多个
OPC
UA 服务器也可由单个
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 读取。
FactoryTalk
应用程序、
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 和
OPC
UA 服务器可以位于同一台计算机、不同的计算机或计算机组合。不过,每台计算机只能运行一个
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector。
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
)
要从
RSLogix 5000
处理器访问标签值以及报警和事件值,可通过
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
) 使用对处理器的直接引用。
标签报警和事件服务器
要在较旧的硬件设备上使用
FactoryTalk
报警和事件服务,请使用标签报警和事件服务器设置基于标签的报警监控。使用 PLC 或
SLC
控制器、
RSLogix 5000
控制器(旧固件不支持新的报警指令或通过 OPC 数据服务器与第三方设备通信)实现基于标签的报警监控。基于软件的标签报警和事件服务器通过数据服务器监控控制器上的报警条件并发布显示和记录的事件信息。
FactoryTalk View SE
服务器(HMI 服务器)
在
FactoryTalk View SE
中,网络分布式应用程序必须至少有一个 HMI 服务器。网络站点应用程序或本地站点应用程序不得拥有多个 HMI 服务器。HMI 客户端使用
FactoryTalk Directory
定位托管 HMI 服务器的计算机。使用
FactoryTalk View Studio
添加 HMI 服务器。HMI 服务器存储和服务 HMI 工程,包括图形画面、记录模型、HMI 标签和其他到客户端(如
FactoryTalk View Studio
和
FactoryTalk View SE
Client)的服务。
FactoryTalk Batch 服务器
FactoryTalk® Batch
服务器用于控制和协调
FactoryTalk Batch
系统信息、阶段和配方。
FactoryTalk Batch
服务器允许与过程连接的设备和第三方软件包集成。
添加并配置
FactoryTalk Batch
服务器、辅助服务器、
FactoryTalk
Archiver 事件,以及各类
FactoryTalk Batch
服务属性。
FactoryTalk Batch
服务器的配置信息为批处理服务的运行方式提供集中配置。 这包括有关工程文件位置、重新启动行为、事件日志位置和格式、其他运行时设置,以及设置存档和报告的配置信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal