服务器状态

服务器状态
显示选定服务器的当前状态。如果将服务器配置为冗余,则
服务器状态
也会显示服务器冗余伙伴的状态。
服务器状态
描述
<主机> 无法访问
此客户端计算机无法访问托管其服务器的计算机。如果该计算机与托管 Network Directory 服务器或 HMI 服务器的计算机之间的通信发生故障,则会出现此状态。
如果托管辅助服务器的计算机从网络断开,则主服务器和托管服务器之间的通信将保持连续不中断。主服务器保持活动,但是显示
活动(无法连接到伙伴服务器)
状态。辅助服务器显示的状态为
<托管服务器> 无法连接
。
Active
此服务器是活动-后备服务器对中的活动伙伴服务器。如果未配置冗余,此服务器为
活动
服务器。
活动(无法访问伙伴)
两台服务器配置为冗余关系,但其中一台服务器无法与其伙伴连接。
发生故障
服务器发生故障。如果配置了冗余,伙伴服务器将提供服务。
正在加载
服务器进程正在启动,服务器当前正在加载进程和组件。
未配置
未为辅助服务器配置冗余。
未加载
服务器当前未在使用中,并且未通知系统其正在运行。
准备好提供服务
此服务器已准备好成为活动服务器。
后备
此服务器是活动-后备服务器对中的
后备
伙伴服务器。如果服务器未配置冗余伙伴,则此状态不适用。
启动
服务器已经完成进程和组件加载,当前正在读取配置和执行其他任务以变为可用状态。
已同步 - 准备好进入活动状态
此服务器已准备好成为活动-后备服务器对中的活动伙伴服务器。服务器会立即从此状态转换为
活动
状态。如果服务器未配置冗余伙伴,则此状态不适用。
已同步 – 准备好进入后备状态
此服务器已准备好成为活动-后备服务器对中的后备伙伴服务器。服务器会立即从此状态转换为
后备
状态。如果服务器未配置冗余伙伴,则此状态不适用。
与活动服务器同步
服务器正在转换为
后备
状态。如果服务器未配置冗余伙伴,则此状态不适用。
与后备服务器同步
服务器正在转换为
活动
状态。如果服务器未配置冗余伙伴,则此状态不适用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal