添加 FactoryTalk Linx 服务器

添加
FactoryTalk Linx
服务器,以将应用程序内对设备服务器的引用添加至应用程序或区域。
要从
ControlLogix®
处理器获取标签值以及报警和事件值,可通过
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
) 使用对处理器的直接引用。
前提
添加
FactoryTalk Linx
服务器需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 写入
  • 通用 > 读取
要添加
FactoryTalk Linx
服务器
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击应用程序或区域名称,移动光标至
    添加新服务器
    ,然后选择
    Rockwell Automation
    设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )
    。
  2. 在
    常规属性
    中,使用
    浏览
    ,定位服务器所在的计算机。要保存更改,请选择
    应用
    。
  3. (可选)在
    冗余
    选项卡上,设置当主数据服务器发生故障时,辅助服务器的选项。要保存更改,请选择
    应用
    。
  4. (可选)在
    报警和事件
    选项卡上,设置分配报警优先级以及记录历史报警和事件数据的选项。要保存更改,请选择
    应用
    。
  5. 当完成服务器选项设置后,选择
    确定
    。
  6. 然后,创建在服务器和硬件设备之间建立通信的快捷方式。在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    FactoryTalk Linx
    设备服务器,右键单击
    通信设置
    ,然后选择
    打开
    。内容窗格中将显示以下区域:
    • 设备快捷方式
    • “主”选项卡
    • 脱机标签文件
  7. 在
    主
    选项卡上,添加作为应用程序所接收数据来源的设备。
  8. 在
    设备快捷方式
    中,使用
    添加
    来添加表示到设备的路径的设备快捷方式。完成后,选择
    确定
    。
    小贴士:
    在
    FactoryTalk Linx
    中设置设备快捷方式时指定脱机标签文件,以在控制器不可用时在控制器中使用标签的脱机副本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal