编辑或查看服务器属性

使用
常规属性
可编辑或查看所选服务器的常规属性。常规属性包括服务器说明和服务器所在的计算机。服务器名称不能更改。
前提
编辑服务器属性需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 写入
  • 通用 > 读取
查看服务器属性只需要“通用 > 读取”权限。
要编辑或查看服务器属性
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序或区域文件夹,直至找到服务器。
  2. 右键单击服务器,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    常规属性
    中,根据需要查看或编辑服务器属性。
  4. 完成后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal