添加冗余服务器

为服务器设置冗余,以在主服务器不可用时提供辅助服务器以接管服务。
在设置冗余服务器时,记住这些重点:
  • 辅助服务器不能与主服务器位于同一台计算机上。
  • 主服务器和辅助服务器必须配置相同。
  • 更改冗余设置(在非冗余设置与冗余设置之间切换)后,必须执行以下操作才能使更改生效:
    • 重新启动托管冗余对的计算机
    • 重新启动托管
      FactoryTalk
      Network Directory 服务器的计算机
登录到
FactoryTalk
Network Directory 后,请通过以下任一方式设置冗余服务器:
  • FactoryTalk Linx
    服务器属性
  • OPC
    DA 数据服务器属性
  • 标签报警和事件服务器属性
  • FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 属性
  • FactoryTalk
    Batch 服务器属性
要为 HMI 服务器设置冗余,请使用
FactoryTalk View Studio
。有关
FactoryTalk View Studio
的信息,请参见联机帮助。为
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中的其他服务器设置冗余。为不同服务器设置冗余的方法是类似的。
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 的冗余配置独立于
FactoryTalk
平台。
FactoryTalk Batch
服务器冗余在
FactoryTalk Batch
服务属性
对话框的
辅助服务器
选项卡上进行配置。以下是为
FactoryTalk Linx
服务器设置冗余的示例。
要为
FactoryTalk Linx
服务器设置冗余
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序树,直到显示
    FactoryTalk Linx
    服务器,右键单击该服务器,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    冗余
    选项卡中,选择
    使用辅助服务器提供冗余
    。
  3. 在
    服务器所在的计算机
    中,键入辅助服务器将在其中运行的计算机的名称,或使用
    浏览
    找到并选择一台计算机。
  4. 选择“切换回”选项。在
    FactoryTalk Linx
    属性
    中,这称为切换选项。选择任一选项:
    • 即使主服务器再次可用,仍然继续使用辅助服务器。
      选择此选项可手动控制从辅助服务器到主服务器的切换。
    • 当主服务器再次可用时切换回主服务器。
      选择此选项可使主服务器在准备就绪后立即变为活动状态。
  5. 选择
    应用
    以保存辅助服务器信息,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal