添加 OPC DA 数据服务器

将
OPC
DA 数据服务器添加到应用程序或区域,以在包含标签的硬件设备与
FactoryTalk Directory
之间创建链接。
例如,在添加了指向
OPC
DA 服务器的数据服务器后,来自所配置处理器的对该服务器可用的所有标签立即变为对应用程序中的所有其他参与者可用,包括
FactoryTalk View
、
FactoryTalk Transaction Manager
、
FactoryTalk Alarms and Events
和
FactoryTalk Linx
。
前提
添加
OPC
DA 服务器需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 写入
  • 通用 > 读取
要添加
OPC
DA 数据服务器
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序树。
  2. 右键单击应用程序或区域,指向
    添加新服务器
    ,然后选择
    OPC
    DA 数据服务器
    。
  3. 在
    常规属性
    上,为数据服务器命名并找出
    OPC
    DA 数据服务器所在的计算机,然后选择
    应用
    。
  4. (可选)
    在
    冗余
    选项卡上,设置当主数据服务器发生故障时辅助服务器的选项,然后选择
    应用
    。
    在登录本地
    FactoryTalk Directory
    时
    冗余
    选项卡不会显示。
  5. (可选)在
    高级
    选项卡上,选择
    在服务器缓存文件中包括扩展信息
    ,以将所有可能的数据服务器标签信息包含在缓存文件中。包含扩展信息将增加创建和同步缓存的时间。
  6. (可选)选择
    创建缓存
    选项卡,创建数据服务器标签的缓存文件,以允许在服务器不可用时进行浏览。
  7. 完成后,选择
    确定
    关闭对话框。
    小贴士:
    在
    RSLinx Classic
    中设置 DDE 或
    OPC
    DA 主题时,指定符号文件,以在控制器不可用时在控制器中使用标签的脱机副本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal