服务器状态

如何打开“服务器状态”?
展开
浏览器
窗口,右键单击服务器对象,然后单击
服务器状态
。
使用
服务器状态
检查服务器的当前状态、更改服务器的冗余选项或在激活服务器和备用服务器之间进行手动切换。
如果主机计算机上有一个以上的服务器正在运行,通过
服务器状态
进行的更改将只对所选择的服务器对产生影响。所有其他服务器继续独立运行。
设置
描述
服务器状态
标识托管主服务器和辅助服务器的计算机名称,并标识每台服务器的当前状态。
主服务器
标识配置主服务器的计算机的名称。
主要状态
标识主服务器的当前状态。
辅助服务器
如果可用,则显示配置了辅助服务器的计算机的名称。如果尚未配置冗余,则
辅助服务器
框显示“未配置”。
辅助状态
标识冗余服务器对中的辅助服务器的当前状态。如果尚未配置冗余,则
辅助服务器状态
框显示“未配置”。
选择两个选项之一,以确定在切换到辅助服务器之后,主服务器再次变为可用时冗余服务器对的行为。
  • 即使主服务器再次可用,仍然继续使用辅助服务器
    如冗余服务器对被设置为此选项,当主服务器可用时,系统不会自动从活动的辅助服务器切换回来。而是,客户端保持与活动服务器的连接,直到手动切换服务器或活动服务器发生故障。如果要手动控制从激活服务器到备用服务器的切换操作,请选择此选项。例如,可选择此选项在主服务器变为激活状态之前对其执行故障诊断或维护任务。
  • 当主服务器可用时切换回主服务器
    将冗余服务器对设置为此选项时,客户端在主服务器再次可用时立即从辅助服务器切回主服务器。只要主服务器准备就绪,就始终被视为首选服务器并始终保持激活状态。不能通过此选项手动控制激活服务器与备用服务器之间的切换。
服务器切换
要切换激活服务器,请选择
切换
。系统会检查备用服务器是否已准备好变为激活状态。如果后备服务器未准备就绪,系统会向
FactoryTalk Diagnostics
发送错误消息。要查看诊断消息,请使用
FactoryTalk Diagnostics
查看器。
如果冗余服务器对配置为在主服务器再次变为可用状态时立即切换回主服务器,
切换
按钮不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal