在服务器之间手动切换

使用
服务器状态
在活动服务器和后备辅助服务器之间手动切换。
如果主机计算机上有一个以上的服务器正在运行,通过
服务器状态属性
进行的更改将只对所选择的冗余服务器对产生影响。所有其他服务器继续独立运行。
前提
  • 使用
    用户权限分配属性
    的
    策略设置
    选项卡获取适当的安全权限,以便在服务器之间手动切换。
要在服务器之间手动切换
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击服务器对象,然后选择
    服务器状态
    。
  2. 在
    服务器切换
    中,选择
    切换
    。
    系统会检查辅助服务器是否已准备好变为激活状态。如果辅助服务器没有准备就绪,系统会向
    FactoryTalk Diagnostics
    发送错误消息。
    仅当冗余服务器对配置为即使主服务器再次变为可用状态时也会继续使用辅助服务器时,
    切换
    按钮才可用。如果冗余服务器对配置为在主服务器再次变为可用状态时立即切换回主服务器,
    切换
    按钮不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal